This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620:需要帮助获取参考设计

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365416/tpsm843620-need-help-to-get-the-reference-design

器件型号:TPSM843620

您好!
我们在 设计中使用 TPSM843620。 当我们尝试在 webench 的帮助下制造电路时 、将出现以下错误

 我无法对设计进行仿真以获得使电路处于可接受的纹波范围内所需的输出电容。

我们的设计参数如下


VIN 12V (10.8V (min)和13.2V (max))

输出电流3.1A

输出 电压 1.2V

环境温度55°C

在此、敬请帮助我们制定合适的设计

此致  
Pavan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将问题报告给 webench 团队。   您可以使用 calc 工具生成链接所在的设计

     https://www.ti.com/tool/download/CALC-TOOL-TPSM843X20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、

    我们可以重现该问题。 当前正在分析以验证其是否有效 失败。 我们将随时向您通报最新情况。

    谢谢。此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal:
    感谢您提供的信息。
    如果我们期待该器件的使用、如有进一步的更新、请随时告知我们。

    ~此致  
    Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、

    对于响应延迟、我们深表歉意。 报告条件下的器件无法找到合适的斜坡设置、因此我们观察到报告的问题。
    我们正在努力以较高的优先级找出导致该问题的根本原因。 我们将在下周之前提供更多详细信息。

    谢谢。此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、

    对于响应延迟、我们深表歉意。 我们已经修复了 器件 TPSM843620中观察到的与斜坡设置相关的问题。

    修复目前在内部 WEBENCH 服务器上、  暂时在  9月中旬发布下一个 WEBENCH 版本之前将在 TI.com 上提供。

    我们将向您发送同样的最新信息。

    如需立即参考、请参阅以下所报告条件的设计报告。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM843620-Design-Report.pdf

    谢谢。此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavan、

      TI.com 上现已提供器件 TPSM843620中斜坡设置的修复方法。 如有任何疑问、请返回我们的网站。

     

    谢谢。此致、

    Umayal