您好!
我们在 设计中使用 TPSM843620。 当我们尝试在 webench 的帮助下制造电路时 、将出现以下错误

我无法对设计进行仿真以获得使电路处于可接受的纹波范围内所需的输出电容。
我们的设计参数如下
VIN 12V (10.8V (min)和13.2V (max))
输出电流3.1A
输出 电压 1.2V
环境温度55°C
在此、敬请帮助我们制定合适的设计
此致
Pavan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 设计中使用 TPSM843620。 当我们尝试在 webench 的帮助下制造电路时 、将出现以下错误

我无法对设计进行仿真以获得使电路处于可接受的纹波范围内所需的输出电容。
我们的设计参数如下
VIN 12V (10.8V (min)和13.2V (max))
输出电流3.1A
输出 电压 1.2V
环境温度55°C
在此、敬请帮助我们制定合适的设计
此致
Pavan
我会将问题报告给 webench 团队。 您可以使用 calc 工具生成链接所在的设计
您好、Pavan、
对于响应延迟、我们深表歉意。 我们已经修复了 器件 TPSM843620中观察到的与斜坡设置相关的问题。
修复目前在内部 WEBENCH 服务器上、 暂时在 9月中旬发布下一个 WEBENCH 版本之前将在 TI.com 上提供。
我们将向您发送同样的最新信息。
如需立即参考、请参阅以下所报告条件的设计报告。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM843620-Design-Report.pdf
谢谢。此致、
Umayal