请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 工具与软件:
您好!
根据数据表 SLVSFC9B–2020年10月–2022年3月修订、第9/72页、
当 TPS259470ARPW 处于低电平状态时、饱和电压保证小于1V (最大值)、典型值为0.67V@26µA。
在我们的应用中、此输出用于驱动 MOSFET、具有极低的栅极阈值和极低的漏极漏极电流。
您 在-40至85°C 的温度范围内具有给定电流下的典型饱和电压曲线吗? 在我们的应用中、电流约为10µA 和100µA。 如果你有曲线在26和216µA 这将是一个非常好的指示我们.
为什么此电压"过高"? 内部是串联二极管还是仅与高内部 MOSEFT Rdson 之比有关?
非常感谢您的支持、
此致、
Arnaud Montezin