This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259470ARPW、关闭状态下的 AUXOFF 电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413692/tps25947-tps259470arpw-auxoff-voltage-at-closed-state

器件型号:TPS25947

工具与软件:

您好!

根据数据表 SLVSFC9B–2020年10月–2022年3月修订、第9/72页、

当 TPS259470ARPW 处于低电平状态时、饱和电压保证小于1V (最大值)、典型值为0.67V@26µA。

在我们的应用中、此输出用于驱动 MOSFET、具有极低的栅极阈值和极低的漏极漏极电流。

您 在-40至85°C 的温度范围内具有给定电流下的典型饱和电压曲线吗?  在我们的应用中、电流约为10µA 和100µA。 如果你有曲线在26和216µA 这将是一个非常好的指示我们.

为什么此电压"过高"? 内部是串联二极管还是仅与高内部 MOSEFT Rdson 之比有关?

非常感谢您的支持、

此致、

Arnaud Montezin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、您好!

    此数据表曲线中显示了这两次测量在不同温度下的典型值。

    此致、
    Arush