This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:OVP 锁存器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413575/tps25961-ovp-latch

器件型号:TPS25961

工具与软件:

您好!

只是为了确认我的下限是正确的、该器件将仅在 OTP 条件下执行自动重试(仅3次)。

所有其他保护(尤其是 OVP)将使其锁存、并强制执行下电上电(图7-3)。 对吗?

从图6-4/6.5我会说是的,但时间标度赢了;不显示重试在情况下...

非常多

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    所有其他保护(尤其是 OVP)都将锁存该密码、并强制执行下电上电(图7-3)。 正确吗?

    OVP 不会锁存故障。 更像是、在 OVP 条件存在之前、器件 FET 会保持关闭状态。 移除 OVP 后、器件将开启。 无需下电上电。 图7.3显示了这一点。  

    图6.4/6.5未显示重试。 这些示例显示了两种不同 OVP 设置下电源轨达到 OVP 时的响应。  

    OVP 更像 ENB 引脚、当电压超过时、FET 将关闭、但不会进入需要下电上电的故障锁存模式。  

    此致、
    Arush