This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:BQ25758反向模式

Guru**** 2559610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25756EVM, TPS25751, BQ25758, TPS25751EVM, BQ25756, BQ25713, BQ25790, BQ25792, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403282/bq25758-bq25758-reverse-mode

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件:TPS25751TPS25751EVMBQ25756、BQ25798、 BQ25713BQ25790BQ25792BQ25731、BQ25756EVM

工具与软件:

如何将 BQ26758设置为反向模式?

寄存器的预设置? 什么方法?

TPS25751提供的信息? 哪些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当寄存器 EN_REV 设置为1时、BQ25758进入反向模式。 您需要通过 I2C 与 BQ25758通信、以设置 EN_REV=1。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    TPS25751是否会使用与 slvucp9a EVM 用户指南:TPS25751EVM 第4.2节类似的配置来设置此寄存器
    TPS25751评估模块、但 BQ25758 (而非 BQ25756)和45W 电源(而非电池)除外。

    或者 EN_REV 是否需要由另一个 I2C 源(即微控制器)进行设置?

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    REG0x19_ABS_SC247BQ25758 Reverse_Mode_Control 寄存器字段说明的 Power_Path_数据表与同一寄存器的电池管理工作室(BMS)定义之间似乎存在不一致。

    似乎 BMS 允许将位1设置为 EN_AUTO_REV;数据表中未讨论这一点。

    我假设设置该位将允许 BQ25758在上电时进入反向模式?

    请验证这一点

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、您好!

    TPS25751不支持 BQ25758。 您将需要使用 MCU 与 I2C 与 BQ25758通信。 MCU 必须处理解读 USB 信号并将命令写入 BQ25758。

    BMS 文件中不应有 EN_AUTO_REV 位。 我们将努力消除它。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    根据我可以收集的信息、可 PD 使用 TPS25751实现 DRP USB-PPS 以及以下任何一项:

    BQ25790、BQ25792、BQ25798、BQ25713、BQ25756、 BQ25758

    需要一个外部微控制器来查询751 PDO 合约并将 BQ257xx 设置为反向/OTG 模式

    请告诉我缺少什么

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、您好!

    TPS25751没有与 BQ25758通信的固件。 我建议使用外部 MCU 来设置合约。

    TPS25751将与 BQ25756、BQ25759X、BQ25731和 BQ25713配合使用。

    我还附上了适用于 BQ25756的 MCU 驱动程序的一些示例代码。 这些寄存器与 BQ25758:FreeRTOS_V1.3.7z 非常相似

    顺便说一下、您能告诉我为什么要在 BQ25758上反向模式吗?

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    我正在开发的应用程序具有以下特性:

    1) PD 向三星 Tab S7/8/9-UFP 提供 USB-PPS 充电电源(+5、+9、+3.3-15PPS)

    2)无需电池充电

    3)提供45-60W 直流电

    4) 4) DRP 电源

    5) DRP 数据- USC-C 3.x 集线器

    虽然 TPS25751会与 BQ25756、BQ25759X、BQ25731和 BQ25713配合使用以将它们设置为电池充电器、但在没有微控制器来与 TPS25751和 BQ257XX I2C 连接以实现所需上游电源电压时、TPS25751似乎没有进行设置来提供反向或 OTG 电压。

    有什么意见?

    谢谢!

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、您好!

    感谢您耐心等待。 我将向您介绍该设置。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    我是一名工程师、为 TP25751系列器件提供支持。

    [报价 userid="610770" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403282/bq25758-bq25758-reverse-mode/5380411 #5380411"]虽然 TPS25751将与 BQ25756、BQ25759X、BQ25731和 BQ25713配合使用以将它们设置为电池充电器、但似乎没有微控制器将它们设置为提供反向电压或 OTG 电压来连接 TPS25751和 BQ257XX I2C、从而获得所需的上游电源电压。

    当您说 Reverte/OTG 时、您指的是 USB-C 电源?

    PD 控制器将与上述 BQ 器件进行通信、以便在 PD 接收设备发出请求时输出正确的拉电压。 我们当前没有 BQ25758支持、因此使用该器件需要 MCU 控制。

    751支持:

    USB-C PD 在5V、9V 和 PPS 下与兼容的 TI BQ 充电器供电

    DRP 电源

    DRP 数据

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当您说 Reverte/OTG 时、您指的是 USB-C 电源?

    我会说"是"、但这并不是数据表中使用的术语。

    我有一个25751EVM 和25756EVM、并将它们连接到25751EVM SLVUCP9A 第4部分。

    我已将工作台电源9Vdc 连接到25756EVM J3 Vout。

    我已使用此 JSOM 配置25751EVM

    https://www.dropbox.com/scl/fi/q9kglz375i0b8hoa4g4xy/751-756-config-9-4-24.json?rlkey=8cknqhjdce3rkku7yxuhd6q1z&dl=0

    我已连接到 AVHzY CT3来测试连接。

    该设置不提供 PPS。 它尝试切换、但在 PPS 请求模式下不能通电、并且 CT3重新启动。

    在此配置中、25751会命令25756进入 PPS 电压到25751EVM PPHV 的反向 MODE/USB-C 供电电源?

    有什么意见?

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    TPS25751进入拉电流模式后、应向 BQ25756发送 I2C 命令以启用反向模式。 PPS 源需要持续更新输出电压、因此应在 I2C 上对 BQ 器件进行多次写入、以配置 PPS 期间的输出电压。

    您能否测量和报告 TPS25751的 I2Cc 线路上的 I2C 事务? 流量将验证是否正确编程了内容。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当 AVHzY CT3触发快速充电时、会接收到以下参数:

    电力输送3.0

    可用 PDO:

    (1)修复                5.00V @ 3.00A

    (2) PPS               5.0 - 20.0V @ 2.2A

    当 AVHzY CT3请求 PPS 时、会发生以下 I2C 消息

    6B 19 20                            EN PFM

    6B 19 20                            EN PFM

    6B 17 C8                            充电器控制

    6B 0C 00 00                       设置反向模式电压限制

    6B 0A 00 00                       设置反向模式电流限制

    6B 19 21                              启用反向模式

    Vusb 从5V 下降到0V、CT3复位、Vusb 上升到5V

    想法?

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    对于 PPS、预计会出现 I2C 消息、但似乎确实遗漏了一些消息。 在启动/CONFIG 时、我们确实会发送一些"安全"I2C 消息来配置 BQ 器件、因此将反向电压和电流设置为0并不是意外的事情。  

    PD 控制器请求的电压应为0伏  之后 但要求签订合同。

    我们确实期望 PD 控制器最终在运行时为电压和电流编程非零值。

    我需要花几天时间来设置测试台并在实验室中测试您的 json。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    能否成功测试此设置?

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    我还在研究这个问题。 我会随时向您通报最新情况。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    感谢您的耐心。

    我使用 TPS25751EVM 和 BQ25756 EVM 测试了您的 JSON、并且在使用 PPS 时没有问题。 我们还有一个 AVHZY CT-3、我看到 PPS 在空载时没有问题。

    我认为这可能是设置问题。

    请验证以下各项:

    • 已从 GUI 正确刷写 EEPROM
      • 将 JSON 加载到 GUI 并将闪存至器件与 EVM 一起使用时、是否成功完成?
    • 加载新映像后对电路板进行下电上电、以便 PD 控制器可重启
    • TPS25751 EVM 上的 J1跳线处于"下部"位置。 应连接底部和中间的引脚。
    • 电路板之间已正确连接 rainbow 2x4跳线
    • 电路板之间连接电源连接器
    • 您要在 BQ25756EVM 的 J3处施加多大的电压?
      • 通过检查 PP5V、VIN3V3和 LDO3V3电压、确认 PD 控制器是否供电
      • 确保 I2C 从发送时进行了跟踪  
    • 您可以协商5V 固定合约吗?

    您是否熟悉 Saleae 逻辑分析仪? 如果需要、我可以共享安装工作的 Saleae 日志。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的耐心。

    请验证以下各项:

    • 已从 GUI 正确刷写 EEPROM -是
      • 将 JSON 加载到 GUI 并将闪存至器件与 EVM 一起使用时、是否成功完成? 有
    • 加载新映像后对电路板进行下电上电、以便 PD 控制器可以重新启动   
    • TPS25751 EVM 上的 J1跳线处于"下部"位置。 应连接底部和中间的引脚。 有
    • 电路板之间已正确连接 rainbow 2x4跳线是
    • 电路板之间连接电源连接器是
    • 您要在 BQ25756EVM 的 J3处施加多大的电压? 9VDC (工作台电源供电)
      • 通过检查 PP5V、VIN3V3和 LDO3V3电压-电压正确来确认 PD 控制器是否供电
      • 确保从 Yes (是)发送时进行 I2C 跟踪-请参阅下面的 I2C 映像
    • 您可以协商5V 固定合约吗? 是-默认设置

    https://www.dropbox.com/scl/fi/5ldl4lzhf8ghxg0x5peq5/I2C-Data.jpg?rlkey=qyeqaofxqgbqe637wguwhg390&dl=0

    https://www.dropbox.com/scl/fi/caaq77ng9sm4yxjox49mm/AVHzY.jpg?rlkey=thxihiux7pumj9qulx4w5axhx&dl=0

    仍切换为零伏、重启 CT3。

    观看视频:

    https://www.dropbox.com/scl/fi/pplupvsluq2yknsy3zssk/CT3-Reboot.MOV?rlkey=nj186uc13kjtcf1e0g2ptmhv2&dl=0

    您是否有任何东西连接到 CT3的 USB-C 输出端?

    我的设置图片:

    https://www.dropbox.com/scl/fi/0h821b76ct5nfn4ughev8/USB-PD-Setup.jpg?rlkey=40f5jkaxh6qsjreu0t886k6q8&dl=0

    想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    根据我所见、您的设置看起来不错。

    我再次尝试了在 PPS/J3上使用9V 进行测试、但仍然看不到运行 VOUT 的问题。 我不太确定您为什么会看到问题、因为我们的设置似乎是相同的。

    您是否对 EVM 进行了任何修改? 在 TPS25751 J1跳线之外、我所使用的 EVM 未修改。

    您使用的是 GUI 0.6.0?


    您能否确认电缆和 AVHzY 可以将 PPS 正确用于不同的 USB-PPS PD 源?

    如果您选择"Fixed" 5V 选项、它是否正常工作?

    您能否在选择固定选项后测量 PPHV 和 PP5V 电压并分享您读取的值?

    您可以尝试这个 pjt、并测试9V 和15V 固定合同吗? 它是在原始工程的基础上构建的、只需添加两个 PDO 即可。

    e2e.ti.com/.../751_2D00_756-config-915fixed.json


    您还可以尝试使用图片中看到的 PowerZ 器件运行 PPS 吗?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您是否对 EVM 进行了任何修改? 在 TPS25751 J1跳线之外、我所使用的 EVM 未修改。

    无修改

    您使用的是 GUI 0.6.0? 有


    您能否确认电缆和 AVHzY 可以将 PPS 正确用于不同的 USB-PPS PD 源? 是的、工作原理

    如果您选择"Fixed" 5V 选项、它是否正常工作? 有

    您能否在选择固定选项后测量 PPHV 和 PP5V 电压并分享您读取的值? PPHV <100mV、PP5V 5.3V

    您可以尝试这个 pjt、并测试9V 和15V 固定合同吗? 它是在原始工程的基础上构建的、只需添加两个 PDO 即可。

    已尝试-从5V 固定电压切换到9V 固定电压时重新启动

    您还可以尝试使用图片中看到的 PowerZ 器件运行 PPS 吗? PowerZ 与设置不符-无法识别任何 PD 源 CC1/2线像尝试通信一样反弹

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    感谢您的反馈、从听起来好像、我们永远无法从 BQ 器件获得输出电压。

    您是否可以在选择 Fixed 选项后收集从 AVHZy 连接到 AVHZy 之间的一段时间内的 I2C 日志?

    我希望看到对 BQ 器件设置0x03的写入为~5V 并启用 BQ 器件。 然后、我们应该会在 J1 (BQEVM)上看到大约5V 的电压。

    可表示为:

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在25751上、L2、L4、L5、L7的配置是什么

    我已连接 L2和 L5

    L4和 L7悬空

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    可能是这样。 我连接了 L2和 L7。 L4和 L5打开。

    电路板是以默认方式发货的吗?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    就是这样!!!

    谢谢您的宿醉

    此致、

    Rick