This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40z50 R2

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413597/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

如果 我的电池组中的 BQ40z50 R2连接到我的主机处理器。 我的处理器如何知道它需要从充电器发送到电池组的电流大小?

是否有任何寄存器或寄存器位主机处理器必须读取以了解 BQ40z50 R2 IC 所需的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadatan、

    电量监测计具有可从电量监测计读取并发送到充电器 IC 的充电电流和充电电压寄存器。 这可以在数据存储器的"高级充电算法"部分中进行配置。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。

    那么、这些充电电流和电压寄存器的地址是什么? 充电电流寄存器是否显示根据电压和 SOC 状态所需的电流、或者它是在电量计中编程的电流、还是是由电池供电、具体取决于其内部阻抗和电源的 CC 电流?

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadatan、

    这些寄存器的命令如下:

    这些寄存器将根据高级充电算法读取值。 请阅读本文档的捕获4: https://www.ti.com/lit/ug/sluubk0b/sluubk0b.pdf

    此致、

    Adrian