This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:PCB 已更改、bq51051B 不再工作

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413351/bq51051b-pcb-has-changed-bq51051b-is-not-working-anymore

器件型号:BQ51051B

工具与软件:

您好!

我们有一个处于全面生产状态的器件。 它已生产了三年多。 超过100,000件。 遗憾的是、我们变成了新的 PCB 制造商。 在 PCB 生产前的技术问题中、PCB 制造商注意到我们有一个非常大的区域、线圈区域中没有任何铜、因此他添加了铜。  位于线圈下方。

 

现在电路不再工作。 最初、我们认为镀铜库仑下的额外铜会改变其电感。 但测量它、变化看起来可以忽略不计:11.23uH 到11.31uH。

我们试图嗅探与 Qi Avid 的 Qi 通信,我们记录了一个错误,我们不明白"内部故障"

查看 VRECT 引脚、我们可以看到类似这样的结果:

显然、使用新 PCB 后、系统对 TX - RX 的相对位置更加敏感、而使用正确的 PCB 时、系统对不准确定位非常不敏感。

我们认为 FOD 可以发挥作用、并且我们提高了 FOD 电阻以降低 FOD 检测灵敏度、但没有变化。 当您找到合适的位置时、系统可以正常工作、并且工作频率一如既往地为135 KHz。

当然、简单的解决方案是返回到正确的 PCB、但我们用这个 PCB 组装了7.500个器件、我们真的很想恢复它们。 有什么建议我们可以尝试改变? 线圈下方的铜有什么影响?

非常感谢您的帮助。

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!  

    感谢您对您已执行的测试的深入了解和提供详细信息。 我们将对此事进行一些额外的研究、下周早些时候会与您联系。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andrea

    我将接管 Garrett 对该应用程序的支持。

    您是否能够使用 E2E 论坛的 PM 功能与您合作?  我们过去一直在使用它?