This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:如何在不使用微控制器配置芯片的情况下为12.6V 锂电池充电

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413624/bq25713-how-to-charge-a-12-6v-lithium-battery-without-using-a-microcontroller-to-configure-the-chip

器件型号:BQ25713

工具与软件:

嗨、团队:

1. BQ25713如何在不通过微控制器配置芯片的情况下,通过外围电路为12.6V 锂电池充电?

2. 线路板 I Drew 的输入电压为12V、输出电压只有3到4V 。 输入上电时、会有100mA 电流。 几秒钟后、电流为20mA。

12V 电源 REGN 的输入电压为6V、CHRG_OK 和 PSYS 引脚的电压为3.3V。 但连接电池后、这两个引脚的电压会消失、即使移除电池、也没有电压。 必须断开所有输入电压并重新上电才能恢复输入电压。 如何解决该问题?

3、 连接电池时、输入电源 Q1和 Q4的 G 极连接到大约5.5V 的电压、而 Q2和 Q3的 G 极连接到 GND。 在未连接电池和输入电源的情况下、PMOS 以大约1.2V 的 G 极电压为锂电池充电、在连接到电池和输入电源的情况下、充电电压约为10V 是正常的吗?

这里是 SCH

谢谢、此致、

Jiahui