This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:TPS65994QFNEVM 套件 GUI 软件

Guru**** 2384470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM, TPS65988DK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409333/tps65994qfnevm-tps65994qfnevm-kit-gui-software

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65994TPS65988DK

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们已订购 TPS65994QFNEVM 套件。 我们现在需要 GUI 自定义工具。 尽管我们已请求该软件、但我们尚未收到任何更新。

谢谢。此致
Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您能详细介绍一下您的终端设备吗? TPS65994器件系列专门用于遵循 Intel 参考设计的 PC/NB 设计。

    我们可能还有其他解决方案更适合您的设计需求。 如果是这样、我们一定会确保为您提供所需的正确 EVM。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的答复。 我们的应用涉及一个在 OTG 模式下运行的器件、由手机供电、手机将充当与设备进行数据通信的主机。 我们希望能够在不断开 OTG 电缆的情况下为手机充电。 我们需要一个额外的端口、允许我们连接外部适配器、以便同时为手机充电并为器件供电、同时保持手机和器件之间的数据通信。 移除适配器后、手机应恢复为器件供电、并且数据通信应继续进行。

    我们已经为此目的购买了 EVM、现在我们需要通过软件来配置端口。

    谢谢。此致
    Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答上述主题吗

    谢谢。此致
    Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您能为我澄清一些假设吗? 因此、您的系统将具有两个 Type-C 端口、其中一个专用于电源接收器(用于电池充电)、另一个专用于 DRP、用于为手机供电或从手机接收电源(为电池充电)、具体取决于您的系统是否有额外的电源?

    我不推荐将 TPS65994用于此类应用、因为它专为 PC/NB 系统的 Intel 参考设计量身定制。 更好的选择是使用 TPS65988DK。 然而、这是一种相当独特的应用类型、需要某些 MCU 用于系统电源管理、超出了 USB-C 和 USB PD 的范围。

    期待您对我的假设和建议的反馈。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您的答复。 在我们的系统中、我们没有专用电池。 我们使用带有 Type-C 端口的智能手机。 智能手机通过 Type C 端口连接到 USB 设备、USB 设备通过 OTG 从智能手机获取电源。 我们面临的问题是为智能手机充电。 我们需要能够在使用 USB 设备的同时为智能手机充电、而无需断开 USB 设备。 我附上了一张电缆的图像供您参考。





    谢谢。此致
    Karthik P R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    感谢您发送编修。 在进一步查看此应用后、我们的器件 在设计时并未考虑这些类型的应用、我不确定 PD 控制器是否适合此类用例。 TPS65994和 TPS65988DK 仅在遵循 PC/NB、TBT 或 USB4参考设计时使用。

    很抱歉、 我无法 再帮您。 如果您想退回 EVM、请告诉我、我们可以帮助您实现这个目标。

    谢谢!

    Matt