This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:BQ25622RYKR+BQ27Z746YAHR+MSPM0C1104SRUKR 原理图方案审核

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400236/bq25622-bq25622rykr-bq27z746yahr-mspm0c1104srukr-schematic-scheme-review

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

工具与软件:

尊敬的先生:

我们与一位客户有两个项目、这些项目使用 TI 的 GGE IC、充电器 IC、MCU 和 LDO。 客户要求我们取得 TI 的批准。 请参阅随附的原理图和 PCB 布局、请帮助我们尽快获得您的批准、以便继续开展项目。

谢谢 you.e2e.ti.com/.../1S4P-PCB-Layout-20240814.pdfe2e.ti.com/.../1S2P-PCB-Layout-20240814.pdfe2e.ti.com/.../SCH_2D00_PCB-20240814.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将努力检查设计中的 TI 充电器 IC 部分、并将在下周初提供反馈。 然后、我将召集必要的专家来回顾设计的 TI 电量监测计部分。  

    为了以最快的周转时间获得批准、我建议您创建另一个主题、专门要求查看 TI MCU 和 LDO 器件型号。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我的以下评论。  

    我已经查看了原理图的 BQ25622部分、一切看起来都很好。 所有必要的连接都已建立、并包含所需的无源器件。  

    请确保两种布局都遵循数据表 第11节中列出的 TI 布局指南。   我需要. 用于布局设计的 BRD 文件、以便更详细地查看。 我已经尝试使用提供的 PDF 文件进行查看、但并非所有组件和迹线都是可识别的。   

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经看了您提供的原理图、是否有使用 C3和 C6电容器的原因? 此外、由于您将 ENAB 下拉至接地、因此电量监测计将无法进入 SHUTDOWN 模式。 如果您希望使用关断电源模式、则不应永久下拉 ENAB。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert:  
     之所以设置 C5 C6、是为了参考 BQ27546的原理图。 添加 C5 C6电容器。     
    如果需要运输模式、我将使 ENAB 脚处于未连接状态(空闲)、仅通过说明0X0015和0x0016进入并唤醒运输模式。  这种行为合适吗?  谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrette2e.ti.com/.../1S2P-Layout--20240814.brde2e.ti.com/.../1S2P-Layout--20240814.PcbDoce2e.ti.com/.../1S4P-Layout--20240814.PcbDoce2e.ti.com/.../1S4P-Layout-20240814.brd

    我已上传了两种格式的附件文件:PCB 和 BRD,请帮助再次审查,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:  

    感谢您提供布局文件。 我可以完成对这两个设计的审查、并在下面提供以下评论。  

    1S4P 设计:

    -关于 SYS 输出电容器、我建议在 SYS 引脚附近而不是电感器焊盘附近移动 C17或 C19中的1个。 在 SYS 节点附近已经有一个 PGND 平面、所以在那里放置其中一个电容器似乎就足够简单了。  

    -关于 PMID 电容器的放置、我建议您进一步缩短从 PGND 到 BQ25622 GND 引脚的布线长度。 在布局指南中、从 PMID 电容器到 GND 引脚的短覆铜线迹很重要。  

    -否则我看不到与布局设计的 BQ25622部分相关的明显问题。  

    1S2P 设计:

    建议将-SYS 输出电容器放置在靠近 SYS 引脚的位置。 理想情况下、至少有一个更靠近 BQ25622的 SYS 引脚、但还了解电感器焊盘附近的电流放置方式。

    -否则我看不到与布局设计的 BQ25622部分相关的明显问题。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 bq27z746器件、我建议移除这些电容器、因为 BQ27z746的参考原理图中不建议移除这些电容器。  此外、我不会使 enab 保持悬空。 相反、建议将 ENAB 连接到 GPIO 以保留完整的功能。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、ñ o

    此项目没有 GPIO 输出引脚、是否可以询问我是否未连接 ENAB (空)、是否有任何问题? 或者您有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:  

    请注意、我已经在上面关于1S4P 布局设计的回复中添加了一条附加评论。 您可能需要考虑缩短从 PMID 电容器到 BQ25622 GND 引脚的布线长度。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***、您好!  

    我曾见过有人会一直拉低、但当您这样做时、您将失去电量监测计进入停机模式的能力。 这就是为什么我建议将 ENAB 连接到 GPIO 以实现完整功能的原因。 我建议参考电源模式的进入和退出条件、以了解永久下拉 enab 会失去哪些功能。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    我理解。  我将 ENAB 更改为不拉至 GND、并计划将 ENAB 更改为不连接(空)。  这有什么问题吗?  (因为没有额外的 GPIO PIN 连接)谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***、您好!  

    不建议将 ENAB 引脚悬空。 如果无法将 ENAB 引脚连接到 GPIO 或按钮、则可以永久下拉此引脚、但电量监测计将无法进入关断模式。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett,所附的布局已根据要求更新,请再次帮助审查,非常感谢您

    e2e.ti.com/.../1S2P-Layout-20240914.PcbDoce2e.ti.com/.../1S4P-Layout-20240914.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:  

    我已经审阅了1S2P 和1S4P 布局的更新版本、我可以确认我之前回复中的建议已被纳入。  

    因此、我认为两种布局设计中的 BQ25622部分都没有明显的问题。  

    此致、

    Garrett