请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
我正在使用 BQ7692系列模拟前端电池监测器为我们的 BMS 执行设计故障模式影响和分析。 我想知道在 ADC 冻结的情况下、TI 是否将这定义为失效模式、如果是、这种状态下会发生什么情况? AFE 是否进入某种失效防护状态。 据我所知、在此情况下、过时的值仍将通过 I2C 传输到主机微控制器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在使用 BQ7692系列模拟前端电池监测器为我们的 BMS 执行设计故障模式影响和分析。 我想知道在 ADC 冻结的情况下、TI 是否将这定义为失效模式、如果是、这种状态下会发生什么情况? AFE 是否进入某种失效防护状态。 据我所知、在此情况下、过时的值仍将通过 I2C 传输到主机微控制器。
您好、Diya、
在我们披露这些信息之前、您需要签订保密协议。 上一个论坛帖子: BQ76952功能安全相关文档常见问题解答 可帮助您开始该过程。
此致、
Alexis
您好、Diya、
感谢您的连接。 我发现、还有几个步骤可以让您接收您请求的信息。 请访问该链接 https://www.ti.com/drr/opn/BQ769XX-FMEDA。您申请访问权限后、我们会自行批准、您就可以下载所需文件。
此致、
Alexis