This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:电源管理论坛

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414186/ucc28911-power-management-forum

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:UCC28600LM5023

工具与软件:

尊敬的团队:  

对于轨应用、我们希望将4V~170V 输入转换为3.3Vout/0.1A。 对于此输入电压范围、我只发现交流/直流解决方案可以满足相关规格。  

设计条件:

我们是否为此应用推荐了系统解决方案?

2.隔离式或非隔离式均正常

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您联系我们。

    对于交流直流控制器、4V 输入很难满足、因为 IC 的 UVLO 导通阈值将大于该值、并且 IC 不会在输入电压的这一较低端启动。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    抱歉我的拼写错误。 它是14V~170V 输入。

    对于此输入范围、我们是否可以将交流/直流控制器用于此应用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我认为此处只有 UCC28600和 LM5023可能是可能的选项。 所有其他 IC 的 UVLO 阈值都更高。

    此致、

    Harish