工具与软件:
您好!
您好...
我们计划将器件 HD3SS3220IRNHT 用于 USB-C DFP 接口、且拉电流能力限制为仅900mA。
关于设计、我们有以下问题、您能不能提供支持吗?
1.根据 HD3SS3220 DFP 软件狗评估模块(SLU237A ),我可以在引脚6、7、9和10上看到100K 的下拉电阻器(R39、R40、R41和 R42)。
您能详细解释一下这些100K 下拉电阻器的用途吗?

2.如果我们在设计中移除这些下拉电阻器、是否会造成任何问题?
3.传输线路上允许的最大交流耦合电容是多少?
4.我们将主机信号直接连接到 HD3SS3220IRNHT、在这种情况下、与 SLLU237A 中的 Type-A 插头连接到 HD3SS3220IRNHT 相比、是否需要任何 TX 和 RX 交换?
谢谢!
Satish P.