This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7800:LDO 引脚对引脚更换建议。

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414391/lm7800-ldo-pin-to-pin-replacement-recommendation

器件型号:LM7800

工具与软件:

你(们)好、

我是来自中国深圳 Aa3团队的 FAE Racheal Shen。 我的客户 UUGreenPower 需要一个能够引脚对引脚替代 L4940D2T5-TR (5V 固定输出、D2PAK 封装)的 LDO 器件。 客户的应用压降为1V、输出电流为1.5A。 不过、交叉参考搜索结果表明有多个 LDO (LM7805 LM7812 LM7815)、即使最小压降也是1.5V。 您能否提供器件建议? 谢谢你。

 

这是应用场景。

输入:6V

输出:5V、1.5A

 

谢谢!

深圳雷夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Racheal:

    最接近的 可用 器件是 LM7800系列。 低压降器件采用不同的封装类型并可用作可调节 LDO。

    可以调整的是一个很好的选择吗?

    此致、

    Andres