请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户在参考 OTP 的 OTP 指南时遇到一些问题。 在步骤8中、无法清除 e Battery Status()[OTPB]位、并且读取的电池状态()寄存器值为0x185;OTP_WR_CHECK ()寄存器值读取为02、指示电池包电压低于 OTP 编程电压。 但是、客户单独为 BAT 引脚和 VC16引脚提供了10-12V 电压、并且读取的 OTP_WR_CHECK ()寄存器值仍然为02。 目前还不清楚原因是什么、我们希望得到专家的答复。 谢谢你