This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:OTP 编程

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414499/bq76952-otp-program

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户在参考 OTP 的 OTP 指南时遇到一些问题。 在步骤8中、无法清除 e Battery Status()[OTPB]位、并且读取的电池状态()寄存器值为0x185;OTP_WR_CHECK ()寄存器值读取为02、指示电池包电压低于 OTP 编程电压。 但是、客户单独为 BAT 引脚和 VC16引脚提供了10-12V 电压、并且读取的 OTP_WR_CHECK ()寄存器值仍然为02。 目前还不清楚原因是什么、我们希望得到专家的答复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    此问题已得到解决、因为未添加延迟时间、现在可以正常执行 OTP;我还需要问:目前、客户发运的产品无法满足对 BAT 和 VC16施加10-12V 电压的要求。 它连接到电压为50V 的电池组。 CAN OTP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    如果 BAT 电压为10-12V、则无法对 OTP 进行编程。 要对连接了50V 电压的电池包进行编程、它们需要移除与 BAT 引脚的50V 连接、并在编程过程中通过单独的电源为10-12V 供电。

    此致、

    Max Verboncoeur