This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:INITIF 设置 INITSTART

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414409/bq76952-initif-set-initstart

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

如果上电后在警报使能寄存器中设置 INITSTART、
是否为 ALERT PIN 输出? 或者不输出?

谢谢!

Sho Takayam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高山山、

    如果在 Alarm Status 寄存器中设置了任何位、则 ALERT 引脚将置位(如果该引脚配置为 ALERT 功能)。 如果设置警报启用寄存器中的 INITSTART 位、则会在检测到 INITSTART 条件时使 Alarm Status 位锁存、因此是的、当启用 INITSTART 位时、ALERT 引脚将在上电时有效。

    此致、

    Max Verboncoeur