This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:与微控制器通信

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQ79616, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414524/bq79616-communication-with-micro-controller

器件型号:BQ79616
Thread 中讨论的其他器件: BQ76952、BQ76972

工具与软件:

您好!

我们正在开发 BMS 应用、其中 AFE 用于监测电压和温度并将数据报告给微控制器、我们正在使用外部感应电路测量电流。 对于我们的应用案例、AFE 将是独立器件(即我们不堆叠 AFE)。 关于 BQ79616 AFE 与微控制器的通信接口、

  1. 非隔离式通信有哪些选项?
  2. 对于 SPI 通信、我们需要了解一些注意事项吗?
  3. 是否存在使用 I2C 通信协议的配置?

此致、
Bhuvaneswar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhuvaneswar、

    此应用是什么? 有任何特殊要求?

    根据具体的应用、我建议改用 BQ76952或 BQ76972、这是一款16节串联电池监测器和保护器、具有高侧 FET 驱动、通过外部分流/检测电阻提供保护、集成库仑计数/电流测量功能。 它也实现了 I2C/SPI 通信、因此您可以选择任一种方式。

    BQ79616无法单独执行 SPI、您只能使用 UART 与之通信。 如果您需要 SPI 和 BQ79616、可能必须使用 BQ79600桥接器件。

    希望这回答了您的问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon