This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 和放大器;RC 一致性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405937/bq34z100-g1-soc-rc-coherence

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

大家好!

我使用 LiFePO4电池开发了一款新产品、并使用 bq34z100-G1 来估算电池的 SoC 和 SoH。  我运行 GPC 以获得正确的 chemID、结果是445。

我们的一位客户报告我们(再次)在现场 SoC 突然下降、通常是在电池充满电几小时后。 分析日志、我们可以看到以下步骤:  

-电池在白天充电,在夜间休息。  

-在第二天早上,在3或4个峰值消费后,突然的 RC 下降。  FCC 没有发生 重大变化

-然而, SoC 不下降,直到几乎6小时后。  

-此 序列在其他几天重复。

为什么 RC 和 SoC 之间在6小时内没有一致性?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 GPCChem 报告和数据输入以获得 chemD 匹配。

    学习周期是否已完成?

    电池单元是否平衡?

    您是否同时启用了 LFPRelax 位和 DODWT 位?

    通常、像这样的 SOC 大幅下降是由配置错误导致的。  您能否确认所有关键参数均已正确配置?

    您能否共享.gg 文件?

    您能否共享 SOC JUMP 的日志文件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我不是要求 SoC 掉电、我可以理解为什么会发生这些掉电。 我怀疑 RC 及 SoC 不一致。  

    为什么 RC 跳接而不是 SoC? 这怎么可能? 为什么 SoC 跳频时的延迟超过6h?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有我请求的信息、就无法调试、我需要查看电量计上的配置以及电量计看到的日志文件、以便更好地了解发生的情况。 这很可能是由您的配置造成的。 可能与 Smoothing 和 RSOC_HOLD 有关。

    请同时回答我提出的问题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我们的黄金形象:

    e2e.ti.com/.../GoldenImage_5F00_6A.gg.csv

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供.gg

    我仍需要更多信息才能提供帮助。

    还请提供电池数据表。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    我们可以 继续此离线对话吗? 这是 机密信息

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是国庆节。 我们将在本周晚些时候与您联系。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题、请联系您的支持团队 TI FAE、我们可以离线继续。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法联系我的 TI FAE (Federico Papparotto)、因为他没有应答我的邮件。 您能给我一个联系来解决这个问题吗?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Diego 目前不在办公室、请期待延迟回复。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    弗雷德里科·帕帕多托很可能是你的正确联系,我相信他会尽快回到你身边。

    此致、

    Diego