This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图设计述评

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414509/bq76952-schematic-design-review

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我们收到了客户的设计审查请求。 附件请查找详细信息。 您能不能帮助浏览并评论 BQ76952部分?

非常感谢

此致、

挂起

e2e.ti.com/.../bms_2D00_control.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hung、

    原理图看起来不错。 我查看了第2页和第3页、我有一些评论:

    • 我们建议将该引脚从 BREG 连接到 VSS 10M、在处于关闭状态时保持低电平。
    • 我们建议至少在 SRP 和 SRN 引脚到 VSS 之间为0.1uF 电容器添加空间。 这些电容器有助于抑制 SCD 期间可能将引脚推至绝对最大值上的瞬变 严格意义上没有必要立即添加这些函数、但如果您在 SCD 测试期间看到这些瞬变、最好在那里留出空间。
    • 我们建议不要将 TS2引脚直接连接到 GPIO。 我们发现、即使引脚上的1uA 漏电流也会导致其拉至低电平、并可能导致器件卡在软关断状态(此处说明: 链接)。 我们建议使用 GPIO 来控制连接引脚的 BJT/FET 的基极/栅极。 您可以在我们的 EVM 上看到推荐的电路示例。

    此致、

    Max Verboncoeur