This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:12Vin 至120Vout@1A

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414739/lm5156-q1-12vin-to-120vout-1a

器件型号:LM5156-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

LM5156-Q1是否能够实现 I/O 条件? 我曾尝试使用 Excel 文件和 webench、但结果表明条件将不稳定。

12VIN 至120Vout@1A

您是否有任何其他推荐的解决方案?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您的咨询。

    对于正常的升压控制器而言、Vin/Vout 比10太高。 在反激式拓扑中、输入电压/输出电压比很容易实现、然而、在通常使用反激式拓扑的情况下、120W 的功率接近最大值。

    另一种可能性是使用2个串联的升压级。

    此致

    Moritz