This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:CAN LM5143在无负载的情况下以单路输出多相运行而进入 DEM 模式(DCM 模式)

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414534/lm5143-can-lm5143-enter-dem-mode-dcm-mode-without-load-in-single-output-multiphase-operation

器件型号:LM5143

工具与软件:

您好!

我的帐户使用2个 LM5143来实现单路输出多相操作(与图9-10类似)。 即使没有负载连接、主 LM5143和从 LM5143也无法进入 DEM 模式。

客户希望  通过以下设置在单路输出多相运行中仔细检查 LM5143是否可以在没有负载连接的情况下进入 DEM 模式(DCM 模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    这里的 Vin 和 Vout 是什么? 如果可能、发送完整的快速入门计算器文件。

    当电感器电流变为负值时、控制器通过关断低侧 FET (通过检测 SW 节点电压)进入二极管仿真模式。 但是、在单路输出模式下工作时、该器件不会为了实现最低静态电流而进入睡眠模式。

    此致、

    TIM