This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:BQ25970无法启用充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25968, BQ25970, BQSTUDIO, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414389/bq25970-bq25970-failed-to-enable-charging

器件型号:BQ25970
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25890 TUSB422、BQ25968

工具与软件:

尊敬的

   BQ25970已通过 BQstudio 工具调试验证、发现在启用充电后无法对电池充电。 该寄存器再次被读取、发现充电使能再次被禁用。

问题2:系统采用 BQ2589x 和 BQ25970快速充电方案、如何切换充电路径?

Q3:系统中使用的 BQ25890和 TUSB422 PD 控制芯片相当于两个快速充电协议 QC2.0和 PD。 在系统上电期间首次使用 QC2.0和电源适配器协议后、如果要在充电过程中通过 PD 协议切换到其他电压电平、是否需要重新插入充电电缆? 电源适配器使用 BC1.2协议进入电力传输模式、并且不支持取代快速充电协议进行重新配置。

Q4:BQ25970芯片输入电压要求为电池电压的两倍、是否意味着 VIN>2VO 足够? 例如、电池电压为4V、输入可以是9V 或12V?

Q5:BQ25970和 BQ25968与 P2P 兼容。 是否有其他差异? 目前、BQ25970芯片规范只有一个简单的系统方框图、没有具体的引脚定义和其他信息、您能否提供详细的规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个重复的主题、我们将相应地关闭这个主题。

    此致、

    Mike Emanuel