This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:BQ25970无法启用充电

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25968, BQ25970, BQSTUDIO, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412946/bq25970-bq25970-failed-to-enable-charging

器件型号:BQ25970
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ25890 TUSB422、BQ25968

工具与软件:

尊敬的

  BQ25970已通过 BQstudio 工具调试验证、发现在启用充电后无法对电池充电。 该寄存器再次被读取、发现充电使能再次被禁用。

问题1:BQ25970无法充电。

问题2:系统采用 BQ2589x 和 BQ25970快速充电方案、如何切换充电路径?

Q3:系统中使用的 BQ25890和 TUSB422 PD 控制芯片相当于两个快速充电协议 QC2.0和 PD。 在系统上电期间首次使用 QC2.0和电源适配器协议后、如果要在充电过程中通过 PD 协议切换其他电压电平、是否需要重新插入充电电缆? 电源适配器使用 BC1.2协议进入电力传输模式、不应支持更换快速充电协议进行重新配置?

Q4:BQ25970芯片输入电压是电池电压的两倍、是否意味着 VIN>2VO 足够? 例如、电池电压为4V、输入可以为9V 或12V。

Q5:BQ25970和 BQ25968具有引脚对引脚兼容性。 是否有其他差异? 目前、BQ25970芯片规范只有一个简单的系统方框图、没有具体的引脚定义和其他信息、您能否提供详细的规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="524922" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412946/bq25970-bq25970-failed-to-enable-charging "]问题1:BQ25970无法充电。

    所提供的寄存器设置中报告了多个故障、这意味着在这些故障清除之前无法启用充电。

    [报价 userid="524922" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412946/bq25970-bq25970-failed-to-enable-charging "]问题2:系统采用 BQ2589x 与 BQ25970快速充电方案组合、如何切换充电路径?

    要将充电从闪存充电器切换到 BQ2589x、首先要在闪存充电器上禁用充电并启用高阻态模式。 然后、在 BQ2589x 上禁用高阻态模式并启用充电。 要切换回、请反向执行该过程。

    [报价 userid="524922" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412946/bq25970-bq25970-failed-to-enable-charging ]Q3:系统中使用的 BQ25890和 TUSB422 PD 控制芯片相当于两个快速充电协议 QC2.0和 PD。 在系统上电期间首次使用 QC2.0和电源适配器协议后、如果要在充电过程中通过 PD 协议切换其他电压电平、是否需要重新插入充电电缆? 电源适配器使用 BC1.2协议进入电力传输模式、不应支持更换快速充电协议进行重新配置[/报价]

    电池充电器 IC 不处理充电协议。 我将邀请控制器接口 IC 方面的专家来进一步为您提供帮助。

    Unknown 说:
    Q4:BQ25970芯片的输入电压是电池电压的两倍、是否意味着 VIN>2VO 足够? 例如、电池电压为4V、输入可以为9V 或12V。

    当 输入电压略高于电池电压的2倍时、转换器可启动。

    Unknown 说:
    Q5:BQ25970和 BQ25968兼容 PIN-PIN。 是否有其他差异? 目前、BQ25970芯片规范只有一个简单的系统方框图、没有具体的引脚定义和其他项目、您能否提供详细的规范?[/QUOT]

    您可以在 BQ25970产品页面( https://www.ti.com/product/BQ25970)中申请数据表

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我补充一下:

    TSBUS 和 TSBAT 出现故障、且输入过高、无法切换。 请在尝试启用转换器之前修复这些问题。

    3. BQ25890支持 BC1.2并且与 QC2.0兼容 . BQ25970没有 D+/D-线路。 有关如何为不同模式配置适配器、请参阅您的适配器。

    我看到该线程再次被复制。 我们将回答这里所有的问题。

    此致、

    Mike Emanuel