This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:ILIM 引脚

Guru**** 2527660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412764/bq25890h-ilim-pin

器件型号:BQ25890H

工具与软件:

嗨团队、

ILIM 引脚能否在实际应用中实现 NC? 或者在不使用时必须连接到 GND? 我发现、 当系统和电池的充电为 NC 时、输入电流、泄漏电流在 NC ILIM 引脚时约为20mA、这似乎导致过放电时无法激活电池。 您能对此提供一些建议吗?

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队、有任何更新吗?

    客户发现在过度放电时充电无法激活电池、我让他将 ILIM 引脚连接到 GND、这不存在问题、因此我想知道原因、并检查 EN_ILIM 是否处于禁用状态。

    BR

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国市

    否、 如果 ILIM 引脚开路、则输入电流限制为零。 请参阅 8.2.13 d/s 上 ILIM 的输入电流限制

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    正如您的回复、ILIM 引脚无法 NC、根据我的理解、EN_ILIM 在默认设置中启用、客户将在系统启动后禁用它。 但在此之前、ILIM 引脚 NC 表示输入电流限制为0。 从而导致该问题。

    对吗? 如果根本原因就像我所说的那样、我们是否有一些解决方案可以避免这种情况? 他们的 PCB 板是固定的、因为这是一个生产项目、我们作为第二来源。 您能提供一些建议吗?

    BR

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 京国:

    这是离线支持。 螺纹被视为已关闭。

    谢谢!

    宁。