This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:不充电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, BQ24050EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409607/bq24050-does-not-charge

器件型号:BQ24050

工具与软件:

您好!

出于某种原因、我无法让 BQ24050充电。

请参阅下面的原理图

VBUS 和 VBATT 在屏幕外连接了更多电容器。 没有电流在流动。 电池电压为3.85V。TS 为500mV。 ISET 为0V

我连接了各种充电器、以及一台连接了 D+和 D-的计算机。

我忘记连接 ISET2、但我认为无论如何应该在100 mA 处充电、这不正确吗?

提前感谢您。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    引脚上测得的输入电压和输出电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    IN 引脚上的电压为5.15V、OUT 引脚上的电压为3.79V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    能否为您的布局发送光绘文件?

    您是否试用过 BQ24050EVM?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    当然、我可以给您发送光绘文件。 这样做的最佳方法是什么?

    我尚未尝试 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将其发布在此处即可。 请试用 EVM。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是一个商业电路板设计、不幸的是、我不能直接在这里上传 Gerbers、否则我将会遇到问题。

    下面是元件所在 Gerber 部分的屏幕截图。

    我刚刚买了 EVM 的价格荒谬的100美元.. 但是、如果它能够正常工作、我仍然不知道我的设计有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我不知道哪些引脚是哪个引脚、哪些组件是哪个、更不用说查看所有层、则无法评估布局。 通过使用 EVM 并查看其工作情况、应该可以获得有关如何改进布局的提示。

    此致、

    Mike Emanuel