This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:激光电源驱动器?

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414580/lmg1020-laser-power-drive

器件型号:LMG1020

工具与软件:

帮助推荐激光功率驱动芯片、功率频率为1K、功率为20mW;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMG1020能够运行60MHz。 功耗由外部 GaNFET 决定、该 GaNFET 由 LMG1020控制。

    谢谢!

    Walter