This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:在 TPS51285B PGOOD 上查询

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413698/tps51285b-query-on-tps51285b-pgood

器件型号:TPS51285B

工具与软件:

在我们的一个客户参考电路板中、我们正在使用 TPS51285B 稳压器、其中我们无意中将开漏 PGOOD 引脚短接至3.3V 电源、而不是使用连接至3.3V 的上拉电阻器。 这是否会导致稳压器可靠性出现问题、尽管我们    在 PGOOD 短接至3.3V 的情况下没有看到任何发热或功能问题。 PGOOD MOSFET 的 Rdson 值是多少?

-Ramnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们是中国的节日,将在9/18后回复。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramnath:

    PG 外部上拉电阻器主要用于电流限制。 内部 MOSFET 的 Rdson 处于 m Ω 电平。 如果没有添加、当芯片工作后 PG 设置为低电平时、内部 MOSFET 可能会因电流过大而损坏。 因此、不建议以这种方式使用。 谢谢。

    奥罗拉