This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2995030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411416/power-management-forum

器件型号:LP2985-N

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们需要知道该 LDO LP2985-33DBVR 的最小电流要求。

因为我们面临电压波动、并且输出端增加的负载电阻变得稳定。 约为输出端的10mA 电流。

电压在3.29至3.74V 之间波动。 在负载最小的情况下、当10mA 电流消耗时、输出变得稳定。

一切都符合数据表要求、例如电路中已添加的输入和输出电容器。

让我们知道该 LDO 需要消耗的最小电流。

谢谢。

此致、

Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    此 LDO 没有最低电流要求。 您可以在输出中看到的标称值波动可能是由于内部带隙基准中的噪声所致。 数据表建议使用旁路电容器来尽可能降低该噪声。 您在使用它吗?

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    感谢您的反馈!!!

    是的、我们已在引脚4上添加了10nF 电容器来提供旁路电压。 下面是我们的电路。 如果有任何其他建议、请在此处告知我们。

    谢谢。

    此致、

    Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是电压波动、则可能是 Vout/旁路引脚上的噪声耦合导致的。 是否有办法让您验证事实并非如此? 器件持续运行多长时间、如果测量到温度、则器件温度/环境温度是多少? 由于漂移的影响、与标称值可能存在一些变化。

    除此之外、我建议更换器件以检查其是否损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    波动会因环境温度而持续。 我们更改了 IC 和旁路电容器、但仍未改善。 但我在输出侧添加了120欧姆负载、现在它显示出稳定的输出。 目前、我们正在发展、所以没有问题、但需要找到永久的解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    我能不能看一下详细的原理图? 或许我们可以设置 WebEx 呼叫? 我们的系统团队非常有兴趣解决这个问题、他们并行运行一些仿真以了解此行为。 请告诉我您下周是否有空、我可以安排一个会议。

    谢谢你

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、感谢您的支持! 这个问题目前出现在单板上。 让我们看看我们是否没有得到任何我们肯定会连接的解决方案。