This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866:客户安装 NVC245-LP586x 系列图形用户界面矩阵 LED 驱动程序安装失败

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412447/lp5866-customer-installation-nvc245-lp586x-family-graphical-user-interface-matrix-led-driver-installation-failed

器件型号:LP5866
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

您好、TI Team、

 客户安装 NVC245-LP586x 系列图形用户界面矩阵 LED 驱动程序安装失败  

谢谢、以下提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    这是 USB2ANY 软件的问题、需要更新固件版本。

    请按照"帮助"按钮中的信息操作、您需要在按下 USB2ANY 上的 BSL 按钮的同时、插入和拔下 USB2ANY。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了这个并失败了。  是否有其他解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    我认为失败的原因是操作错误。

    我能不能知道你来自哪里,如果来自中国,也许我可以直接打电话给你来解决你的问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我来自中国,  你可以说中文吗?     如果  您能说中文、可以联系我们的 ODM 工程师0755-27671621。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    是的、我会在今天之前联系上面的号码。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    在另一边没有答案,请免费给我打电话,我的电话号码:152 0189 0632。

    BR、Jared