This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:LM5012间歇性运行

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407934/lm5012-q1-lm5012-intermittent-operation

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012

工具与软件:

大家好、

我使用 LM5012进行了一个新设计、效果非常好。 唯一的问题是、在19、2...19、5V 的输入电压下、电路会在一段时间(请参阅下图中的 oszi、10:1分压器)切换到间歇性运行模式。 工作15分钟后就会发生这种情况、所以我认为是温度问题? 冷态时、大多数电路即使在17、5V 输入电压下也能正常工作。 "暖"电路在电压为22V (电压过高)时正常工作。

数据:

uIN:19、2V 至57、6V

输出电压:18V

IIN:500mA (输入电压为24V uIN

开关频率:200kHz

期待获得一些帮助提示-提前感谢

e2e.ti.com/.../PODIS-FEHLER-01.pdf

e2e.ti.com/.../PODIS_2D00_V01_5F00_SLP.pdf

e2e.ti.com/.../PODIS_2D00_V01_5F00_LAY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    纹波注入电路上的47pF 耦合电容器(C11)可能会在高温条件下失去电容并由下部反馈电阻器49.9kΩ 放电。 请改为尝试此处的100-220pF、以查看这是否有助于在接近压降电压时运行。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的答复。 我尝试了100p 和220p。 两者都改善了19V 时的调节性能(更好、但不是很好)。  但现在24V 时的调节效果更差。 另外、电压调节效果更差(输入电压为24V 时为18.2V、输入电压为48V 时为19.1V)。 请参见随附的 oszi 图片。 第一个是19V、第二个是24V。 组装100p 后、大约36V 时调节能力开始良好。 在整个范围内、220p 的调节性能并不好。

    此致

    Norbert

    e2e.ti.com/.../PODIS_5F00_GOOD_5F00_19V.pdf

    e2e.ti.com/.../PODIS_5F00_FAIL_5F00_24V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norbert,

    检查注入的纹波幅度、因为 COT 转换器将在纹波底部进行调节。 因此、直流输出电压的波动幅度更高、只有纹波振幅的一半。

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请参见附录中在 LM5012的引脚5处测量的纹波波形。 C11装配了100p。

    e2e.ti.com/.../PODIS_5F00_FAIL_5F00_02_5F00_24V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    感谢 FB 电压波形以及 SW 节点。 根据波形、 由于 FB 引脚上的纹波不正确、器件以高占空比运行。 您能否仔细检查纹波生成分量、或者是否可以通过改变 RA、Cb、CA 值将纹波电压增加到>30mV。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya。

    感谢您的答复。 我在纹波网络上尝试了一些变体:

    RA:137K、CA:3n3、CB:100P。 这来自上面的图片

    RA:340K、CA:3n3、CB:100P。 可以达到19.4V、然后更差

    RA:88K7、CA:3n3、CB:100P。 更好、在温暖时变差(约45°C)

    RA:88K7、CA:4n7、CB:100P。 差

    RA:88K7、CA:2n2、CB:100P。 冷的时候很好、热的时候到19.9V 不好。 从20V 上升到很好。

    问题的范围是19V 到20V。 遗憾的是、电路必须在19.2V 以上的电压下工作。

    另一个问题是、在所有星座中、输出电压从18.3V 移动到20V (在从19.2V 驱动输入电压至57V 时)?

    您是否需要提示纹波分量的良好值? 边界是什么? 我是否应该让输出分压器具有更低的欧姆值? 电容器的使用材料有多大? 获取此项工作的每一个提示都很有帮助!

    这里有3个 oszi 图片。

    e2e.ti.com/.../18V9_5F00_good.pdf

    e2e.ti.com/.../19V7_5F00_bad.pdf

    e2e.ti.com/.../24V_5F00_good.pdf

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    除了昨天的帖子之外、我还找到了 TI 的此应用手册。

    CB 是2u2。 这是一个选项吗? 或者应该更改开关频率?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    我来检查 EVM 上的上述条件、并在明天使用组件值与您联系。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    我玩了一些变化.

    Ra:88K7、CA:2n2、CB:560p、RFB1:150k、RFB2:11K 似乎是一个相对稳定的配置。 除了19.4V 的抖动

    通常、提高 CA 似乎会使电路更加不稳定。

    但与所有配置一样、输出电压从18V 爬升至20V (输入电压:19.2V 至50V)

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    您是否在 VIN 为19.2V 至50V 时捕捉到了输出电压削波的波形?如果是、您能否分享这些波形?

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    抱歉、我的英语说、但输出电压没有削波。 它随输入电压稳定上升。 在19.2V 输入下、有18V 输出(如所需)、在50V 输入下、有20V 输出电压。

    您希望看到什么波形? 您能否检查 CA 的值和行为(请参阅我上一篇文章、CA 越大、稳定性越高)?

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    现在我明白了你想传达的信息。 但是、为什么当输入较高时输出电压稳定在20V 呢? 您能不能检查这些值吗?  

    我试图在19.2V 左右重现该问题、我检查了基本行为、我看到输出电压在19.2V 时相当稳定。 今天让我捕获一些波形、给您回看。  

    BTW、19.2V 您是在降压转换器的输入端还是在电源读数处测量的? 如果是电源读数、则在器件输入端、由于电阻压降、电压会较低。 建议您测量 器件输入电容器两端的电压。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    我相信您测量的是电源输入电压、而不是器件输入端的电压。 我们重复了采用 EVM 的实验。 我们可以看到在18.6V 左右的较低电压下出现类似的行为、但在19.2V 输入下、器件按预期运行。  

    1.测试条件:Vin=18.5V,输出电压:17.7V(输出电压设置) 500mA

    2.测试条件:VIN=19.2V, Vout : 17.7V(输出电压设置), 500mA

    Ra:89k、Cb:470p、Ca=2.2nF。

    谢谢!

    Nitya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    感谢您的测量-我将检查从电源到电路的压降。

    您还可以看看、为什么 Uout 上升、而 Uin 上升了? (UOUT:18V 至20V、uIN = 192V 至50V)

    RA、CB、CA 的值是否处于良好范围内? 是否有经验法则建议?

    我发现、输出陶瓷电容器(2x 22uF)会造成一些问题、因为电容纹波高于 RA/CA/CB 网络的纹波。 我更换为22 μ F 钽电容器、在低电压下的行为要好得多。

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    您能否检查反馈电阻器值? 如果有启动期间的波形、将会很有帮助。  

    关于 Ra、Ca 和 Cb 值的选择、建议您参考应用手册: snva776a

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya:

    "对不起,我不能接受。"

    通过将输出电容器替换为22 μ F 钽电容器、我可以使用10块电路板中的7块而不会出现故障。

    3个电路板在19.2V 输入电压(在输入电容器上测量)显示此信号(见下方)。

    RA:137K、CA:3n3、CB:47P

    将 CB 移至100p、而不更改波形。

    您能解释一下我吗、IC 在什么模式下使用、如何获得它作为其它电路板吗?

    e2e.ti.com/.../20240917_2D00_0001.pdf

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobert:

    我会检查两个失败和通流器件中的反馈电压以及开关节点、以检查反馈电压是否符合预期。 如果注入的信号符合预期、则是 LM5012问题、否则 我们需要检查注入的纹波元件的降额值。

    谢谢!

    Nitya