主题中讨论的其他器件:LM5012
工具与软件:
大家好、
我使用 LM5012进行了一个新设计、效果非常好。 唯一的问题是、在19、2...19、5V 的输入电压下、电路会在一段时间(请参阅下图中的 oszi、10:1分压器)切换到间歇性运行模式。 工作15分钟后就会发生这种情况、所以我认为是温度问题? 冷态时、大多数电路即使在17、5V 输入电压下也能正常工作。 "暖"电路在电压为22V (电压过高)时正常工作。
数据:
uIN:19、2V 至57、6V
输出电压:18V
IIN:500mA (输入电压为24V uIN
开关频率:200kHz
期待获得一些帮助提示-提前感谢
e2e.ti.com/.../PODIS-FEHLER-01.pdf