This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:PPHV 上无电压

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751EVM, BQ25723, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414545/tps25751evm-no-valtage-on-pphv

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25723TPS25751、BQ25713

工具与软件:

我的  TPS25751EVM 和 BQ25723链接在一起。  J2链接了电源适配器。 J1信息:1-3 / 2-4。 PP5V 上有5V 电压、P3V3上有3.3V 电压。
通过 USBCPD_USB0.6.0获得.bin 文件 Application_Customization_Tool。
配置如下:
1.选择 TPS25751配置:来自供应商和消费者的第一个配置。

2.最大输出功率:60W (20V)

3.灌电流功耗:60W (20V)

4.首选电源角色:提供者

5.没有 USB

7.不支持 BC 1.2

8、无液体检测

9.供应商 ID:否

10.产品编号:否

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11. BQ25713

12. 5%

13. 5%

14、电池充电器电压5V

15. 0.512 A

哪里配置错误?  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以成功刷写生成的 bin 文件、但 PPHV 上没有电压。