This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280D:或 TPS61280E -您能否使用低压(例如 Si Anode)电池共享参考设计?

Guru**** 2648125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61280D, TPS61280E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413535/tps61280d-or-tps61280e---can-you-share-a-reference-design-with-a-low-voltage-e-g-si-anode-battery

器件型号:TPS61280D
主题中讨论的其他器件: TPS61280ETPS61280

工具与软件:

我正在尝试使用 TPS61280D 或 TPS61280E 作为低电压(2.5V-4.5V) Si 阳极锂电池的前端 IC。

为了使电池表现为常规锂电池、我需要一种解决方案:

  1. 当 VBAT > 3.6V 时、电池放电模式期间充当导通开关
  2. 当 VBAT < 3.6V 时、电池放电模式在电池放电期间发挥升压作用
  3. 在电池充电模式下、该引脚充当导通开关

 TPS61280会在(1)和(2)之间自动切换、即使它包含一个内部7.3A 导通开关、也不允许将其用于充电路径。

您是否 使用 TPS61280实现了典型的电池管理系统(USB/5V、VBAT、VSYS 3.6-4.5V)? 我想查看参考设计或示例

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    此器件的专家在周三之前不在办公室。

    您是否在测试3时将模式设置为高电平时操作器件?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很遗憾、我们没有适合您的情况的参考设计。

    下面是一个具有与您的类似要求的主题、您可以参考它。

    e2e.ti.com/.../5413172

    通过使用强制直通模式或 FPWM 模式、它可用于为电池充电、但 TPS61280不会控制充电曲线。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nathan