This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS610891发布日期、并在光模式下强制 PWM

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412990/tps61089-tps610891-release-date-and-force-pwm-in-light-mode

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TPS61088

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户需要 TPS610891在光模式下以强制 PWM 模式工作、但我找不到样片和器件型号。 您知道我们是否打算发布该器件? 如果没有、请提供替代解决方案、

谢谢!

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    目前尚未发布器件 TPS610891、这与客户的需求相关。

    能否详细介绍客户的申请?

    通常、TPS61088就足够了。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    在轻负载 升压 IC 下、我们需要 tps61089引脚对引脚强制 PWM、 请 帮助紧急提供样片。  您能否 分享 TPS-610891样片的时间表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    很抱歉响应延迟、我们的工程师目前不在办公室。 请在星期三回复。 谢谢你。

    此致

    Yezi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    很抱歉延迟转接。 目前、我们尚未计划 TPS61089的 FPWM 版本。

    除非市场需求庞大、否则我们不会考虑这点。

    您能告诉我您为什么需要 FPWM 模式并分享有关您的应用的更多信息吗?

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,  FPWM 的波纹小于 PFM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    实际上、PFM 纹波将小于 PWM、因为峰值电流(电流纹波)将小于 PWM 中的峰值电流。

    请参阅以下说明。

    与 FPWM 相比、PFM 动态响应将会很差。

    此致、

    Fergus