主题中讨论的其他器件:TPS23758、
工具与软件:
嗨、团队:
我有一个项目使用 TPS23758 (36VIN~57VIN --> 5Vout/2.5A)、我们想计算功耗进行热估。 功率损耗应包括 TPS23758变压器和次级 MOSFET 的导通损耗。
我认为 IC 的功耗如下、因此 TPS23758的总功耗应约为0.66W、对吧? 如果我的计算有任何错误、请更正我的问题。
1.导通 FET 的功率(IRTN*IRTN*Rdson ): 0.8A * 0.8A * 0.68欧姆= 0.4352W (基于数据表)
2.驱动开关 FET 栅极的功率(VCC * ICC)= 8.6V * 2.7mA = 0.02322W (基于数据表)
3、开关 FET 导通损耗(RDSonFET*IRMS*IRMS)= 1.28欧姆*0.4A*0.4A=0.2048W ( IRMS 是输入电流,按5Vout/2.5A 计算)
二次侧 MOSFET 的传导损耗: (RDSonFET*IRMS*IRMS)= 14.5m Ω* 2.5A * 2.5A=0.09W (我使用的 MOSFET 的 Rdson 为14.5m Ω)
变压器的功耗计算方法如何? 有什么工具可以使用吗?
您能否提供 TPS23758EVM-080评估模块的详细热性能信息(可能为热像图)以供参考?
谢谢。