This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM48000原理图审阅和 FET 损坏问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413709/lm7480-q1-lm48000-schematic-review-and-fet-damaged-problem

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助我们查看我们的 LM74800原理图吗? 我们的设计遵循您的 200V 未抑制负载突降保护应用。  

  

我们使用 LM74800制造大约50个装置、并发现三个装置的 HGATE FET (Q17001)存在问题。 它们被损坏并变成了电阻器。 我们没有进行任何测试、只是正常开启/关闭它们。 我们仍然找不到根本原因、如果您有任何想法、请告诉我们。

正常运行条件:

VIN = 9~18V

最大电流= 3A (峰值电流取决于电池。 可能超过30A)

低于 pic 是正常的上电序列测量。

我们选择 TPH8R80ANH 作为 FET Q1。 这是因为我们不需要通过 ISO 7637-2。 它应该足够强大。 问题、我们仍然无法重复。 如果您有任何建议、请告诉我们。

PS:我们已经发现 OVP 设计有一个问题。 OV 引脚应连接到 Vin 而不是 Vout。 当输入电压超过30V 时、我们的器件将持续开启和关闭。 我们将在下一个版本的设计中修复它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    您是否认为 FET 由于违反 FET SOA 而损坏?

    负载电容是多少?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    我们测量 FET Q1、下面是上电时序。

    和正常工作状态

    仅上电脉冲超过 SOA。 该脉冲来自输出负载。 负载包括220uFx18电容器。 当电源来自电源或 电池时、脉冲将不同。   几个月前、我问了一个有关这款 LM74800的问题。 我们在 UVLO 引脚上添加了一个电容器、以防止此脉冲的压降导致 IC 重复开关。 我们未发现 LM74800的任何损坏、但发现 FET Q1有问题。  

    您是否对 FET Q1的损坏有所了解?

    如果上电脉冲损坏 FET Q1、您是否有任何改善建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    SOA 违例会损坏 FET Q1。 您可以使用该工具帮助来设计启动。  

    FET-INRUSH-SOA-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致、

    Shiven Dhir