This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:IC LM74800的引脚寄生效应

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411872/lm7480-q1-pin-parasitics-of-ic-lm74800

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具与软件:

需要用于 BCI 仿真的 LM7480 IC 的 CAP、VS、VSNS 引脚寄生效应   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    欢迎来到 E2E!

    让我检查一下我们是否可以支持这一点。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    请考虑2.5pF 寄生电容。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享 Vs 和 VSNS 引脚的寄生电阻和电感值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya:

    不存在寄生电阻。 最坏情况下的电感可视为1nH。

    此致、

    Shiven Dhir