This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055DRRREVM:输出开关行为与测得的强度之间的关系

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, TPS922055DRRREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413012/tps922055drrrevm-output-switching-behaviour-vs-measured-intensity

器件型号:TPS922055DRRREVM
主题中讨论的其他器件:TPS922055

工具与软件:

您好!

我们需要使用 TPS922055来为摄像头进行照明。 目前、我们使用评估套件 TPS922055DRRREVM 进行了测试设置。 在这种情况下、我们需要 LED 驱动器提供高分辨率以及 100 μs 的短曝光时间 。 曝光时间由外部触发器触发(在所示的图中显示为时钟)。 另一个问题是待机时间、因为 LED 驱动器每300ms 仅触发一次。 我们希望在整个触发脉冲期间实现我们的 LED (黄色)的非常平滑的低输出。

我们希望使用灵活模式、但尚未通过该模式处理不规则脉冲。 如何在保持快速激活和停用速度的同时实现这一点?

粉色:显示始终开启的 ADIM 通道=>直接连接到 TPS922055

紫色/蓝色:显示触发时的 PWM 信号。 在每个触发脉冲之间、设置为每50ms 发送一个150ns 长脉冲、以不激活待机  =>直接连接到 TPS922055

黄色:信号来自显示 LED 亮度的光电二极管

绿色:标记为时钟并表示所需的触发行为

非常感谢

Lukas Bunk 和 Markus Weber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukas Bunk 和 Markus Weber

    我能否了解所需的最大输出电流(电流脉冲的振幅)是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例的占空比为10%、这应该会使该时间段内的平均电流为0.4A。

    通常、我们希望将输出电流控制在0.4A 至4A 范围内。为了实现10000:1的分辨率、同时仍能够通过外部触发器激活驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在本周三回到办公室时回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lukas Bunk 和 Markus Weber

    我懂了。 我想知道我们是否可以通过电子邮件继续讨论以获得更好的支持。 如果是、我会通过私人消息向您发送我的电子邮件地址。 谢谢。

    此致、

    Steven