This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:正在寻找 LED 闪光灯1-4us 的解决方案

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413161/tps92641-looking-for-a-solution-for-led-flash-1-4us

器件型号:TPS92641

工具与软件:

正在寻找具有以下要求的 LED 闪光灯电路

导通时间1-4 μ s

闪存频率 50-100Hz

可以调整 LED 1-3A、Vf LED 1-3V 的电流电平

触发信号、因为摄像头将激活闪光灯电路

由于它是一个闪光、所以在 LED 瞬变中具有等量能量十分重要。  

如果你对解决方案有任何建议、这里很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我能否了解您需要驱动多少个 LED? 输入电压是多少?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Steven

    我有一个 LED、Vf 3V。

    输入电压范围为5V 至24V。 它非常灵活。

    感谢您的帮助!

    BR

    Björn H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在本周三回到办公室时回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Björn

    如果您可以在  TPS92641的建议工作条件下设置输入电压(我 建议 Vin >= 12V)、那么 TPS92641的分流调光功能 是一种可行的解决方案、可 满足您的"1-4us 导通时间"要求。

    此致、

    Steven