This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:产品推荐

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413520/tps63710-product-recommendation

器件型号:TPS63710
主题中讨论的其他器件: TPS62903

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望一个产品输入电压:5~12V ,输出电压:-5V、输出电流=0.4A 且精度需要小于1%。

客户选择了 TPS63710、但最大占空比为0.7、这无法满足他们的要求。

您还有其他建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们在假期,将在9/18后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    TPS62903是一个很好的建议、可以在 IBB 应用中进行设置以满足客户要求。

    BROAD 是参考:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvafb4

    谢谢!

    Colin