This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070RNMT

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408105/tps63070-tps63070rnmt

器件型号:TPS63070

工具与软件:

联系我们、希望获得您在原理图设计  TPS63070RNMT 方面 的专业知识。   

您的见解对于确保我们解决所有潜在问题并改进设计以有效实现我们的目标非常宝贵。

您将在此电子邮件附件中找到原理图设计的当前版本。 具体而言、我希望您就以下方面提供反馈:

  • 功能 :设计是否有效支持预期的培训目标?
  • 可用性 :我们可以做出哪些改进来增强用户体验?
  • 可行性 :我们是否有任何技术或实际问题需要解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nithi:

    简单来说、原理图设计得很好、我这边不用担心。 但最好为前馈电容器保留与 R10并联的0402封装。

    此外、如果安装了 R14、最好在 VSEL 和 GND 之间串联电阻器。

    一个问题是、为什么要为应用选择 TPS63070? 似乎器件仅支持5.5V 最大输入电压、足以满足您的需求、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Zhang

    感谢您的反馈。

    我们的应用为电池供电型应用1且 Vbus = 5V (来自 USB C)  

    我想在您的最后查看我的 PCB 文件。我该如何联系您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nithi:

    我只是发送一个关系请求给你,请接受,然后你可以给我一个私人消息,包括你的设计文件。

    此致

    TAO