This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:我无法获得输出值 ​​I 想要的值。

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410351/tps65261-i-cannot-get-the-output-values-i-want

器件型号:TPS65261

工具与软件:

您好!

所需的输出值。 未安装 R204、R210和 R211。 我将从1.0V 和1.8V 输出获得0.65V 电压、从3.3V 输出获得1.8V 电压。 您能帮助我找出问题是什么吗?

我的 V7V 输出电压为6.22V。 所有通道的频率均为350KH

 Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查一下并尽快返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会等的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    感谢您的理解! 您是否能够测量 Vfb1、Vfb2和 Vfb3? 基准电压是否正确? 当 Vout 不正确时、您可以向我展示 LX1波形吗?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    值​​如下所示。

    Vfb1 - 0.256V
    Vfb2 - 0.252V
    Vfb3 - 0.242V

    以下是 LX1波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    请让我检查一下,并在这几天给你回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    请尝试以下操作:

    (1) TPS65261具有平均交流仿真模型。 请检查环路稳定性能、并运行仿真、看看环路是否良好。

    (2)请检查器件和元件(尤其是 Ccomp 和 Rcomp)是否存在任何可焊性问题。

    (3)此问题是否发生在一个电路板上、还是所有电路板都有此问题?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好露西亚,我已经检查,似乎没有任何问题。 我安装了4个相同的电路、并且所有电路上都有相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    感谢您的反馈。 请让我检查一下,并在这几天给你回复。 谢谢!

    BRsLucia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    (1)您是否有机会运行交流仿真模型检查环路稳定性?

    (2)如果是、并且您没有任何器件和组件的可焊性问题、尤其是 Ccomp 和 Rcomp。 请将您的布局屏幕截图分享给我、以供查看。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我无法进行仿真。 然而、我检查了 Ccomp 和 Rcomp 元件以及焊接、一切看起来都像应该的那样。 我怀疑我的线圈用途。 AIML-0805HC-4R7M-T、您认为此线圈适合吗?

    注意:当我连接了一个我不知道其值(估计为100uH)的线圈时、我在1.0V 线路上得到了1.1伏输出。 当我将其连接到1.8V 线路时、我获得了1.5V 输出。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuri:

    我来核对一下您的问题。 谢谢!

    BRS

    卢西亚