This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:LMR51610的电源保护

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413546/lmr51610-power-protection-for-lmr51610

器件型号:LMR51610

工具与软件:

您好!

从下面的原理图中可以看出、为了保护 LMR51610、最好先安装 PTC 保险丝、然后再安装 TVS (如图所示)、反之亦然。 PTC 的额定电压为60V、Itrip 为700mA、TVS VCLAMP 为69.4V。 LMR51610的最大 Vin 为70V。 这种行为合适吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    可以很好地放置 PTC 和 TVS。 如 DS 中所述、如果在推荐范围之外但在绝对最大范围内运行、该器件可能不会完全正常运行、并可能影响器件的性能和可靠性。 如果需要、我们拥有额定输入更高的器件、可以支持您的应用。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到双向 TVS 用于汽车应用、且不会有任何负电源(-V)、因此此处推荐使用双向 TVS。 您是否建议在电源接反时使用双向 TVS 来保护下游? 在 DS 中、我看到 LMR51610的最大 Vin 为71V、我想知道是否需要使用较小的 VCLAMP TVS (现在其69.4V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    理念是 VCLAMP 和 VBR 应处于最大输入电压与器件的绝对最大值之间。  

    如果电源反向连接、双向 TVS 可能会有用、但即使这样、我认为仍然可能会有一些损坏。

    谢谢!

    Richard