This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:电压纹波不符合我们的预期

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414022/lm5085-voltage-ripple-not-as-we-expect

器件型号:LM5085

工具与软件:

您好、TI 团队。

在一个新的设计中、我们使用 LM5085。 VIN = 4.95V-42V、0.95A 时 VOUT = 4.55V。

VSW 在空载/轻负载和高负载情况下正常。  轻负载时似乎没有问题、但我会稍微担心高负载时的纹波、因为这与我们的预期不同。

请检查 grahps、如果您认为所有图表都正常、或者您有一些评论、请告诉我。

电压纹波空载/VSW 空载。 VIN = 42 V.        

电压纹波负载= 0.9A/VSW 负载= 0.9A。VIN = 42V    

Sch & Layout

此致、

Asael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Asael  

    看起来不错。 SW 和输出纹波波形均正常。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好。

    超级,谢谢你的答复。