This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:矩形循环效果

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413099/tlc59108-marquee-chasing-effect

器件型号:TLC59108

工具与软件:

你好。  

"可通过软件编程的 LED 组和三个子调用 I2C 总线地址允许所有或定义的几组 TLC59108器件响应常见的 I2C 总线地址、以实现例如同时打开或关闭所有红色 LED 或者跑马灯效果、从而更大限度地减少 I2C 总线命令"

我知道它有一个主地址、允许多个 IC 做出响应、因此通过命令控制所有 LED。 但是、至少对我来说、数据表中并没有很清楚 marquee 循环效应是什么。 它只是闪烁替代组的位置、还是我能够在没有来自 MCU 的流量的情况下以一个圆圈的形式点亮 LED 灯吗?

Im 正在寻找具有循环位的 PCA9626的替代产品。 因此它有能力:这可通过 TLC59108实现吗?

  • LED1开启
  • LED1关闭  
  • LED2开启
  • LED2关闭
  • LED3导通
  • LED3关断
  • ...  

 

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、TLC59108可以实现您上面连接的模式。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、感谢您的答复。  

    您能为我指明正确的方向吗? ‘s我‘s的数据表、我需要 MCU 来告诉它何时切换 LED、我无法预设序列并发送"开始"/"返回"

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、TLC59108需要一个 MCU 来加载 PWM 占空比用于某些动画。 它没有内部引擎来实现这样的功能,即发送一个命令来播放动画。

    BR、Jared