This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS259461 OUT 至 IN 电流限制和过压是否受保护?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414303/tps2546-is-tps259461-out-to-in-current-limiting-and-over-voltage-protected

器件型号:TPS2546

工具与软件:

我正在开发太阳能充电器、需要在太阳能充电器和电池之间使用电子保险丝。  太阳能充电器电路 需要电池电压、以便它可以管理/调节充电周期。  因此、我需要两个方向上的过压和电流限制、这就是我尝试在设计中将 TPS259461指定为双向电子保险丝的原因。   


问题1。 如果 TPS259461有电流从 OUT 流向 IN、电流限制和断路器功能是否仍将与电流从 IN 流向 OUT 相同?  

问题2: 与 Q1类似、当电流流出 IN 时、过压是否也会相同?  

问题3。 如果 TPS259461不支持双向电流的这些功能、您可以推荐其他器件吗?  

我试图避免在相反的方向使用两个电子保险丝和电流阻断、因此我可以减少元件数量并节省空间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-选择了错误的器件号、因此我创建了一个新帖子、并选择了正确的器件号。