This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731:使用 TPS23731的电源转发

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414190/tps23731-power-forwarding-using-the-tps23731

器件型号:TPS23731
Thread 中讨论的其他器件: TPS23861

工具与软件:

尊敬的 TI:

我也有兴趣观看有关使用 TPS23731的电源转发的演示。

此致、

J. Dunderdale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jonathon、您好!

    感谢您发送编修!

    我知道您是否需要使用 TPS23731的 PWM 控制器用于本地负载和转发剩余的电源吗? 如果是、您可以使用 TPS23731作为 PD 输入、并使用 TPS23861作为 PSE 输出。 将 TPS23854的 VPWR 与 TPS23731的 VDD 和 TPS238抓 的  AGND 连接到 TPS23731的 RTN。  

    您可能需要使 TPS23861的复位引脚在启动时保持低电平长达80ms。 可以考虑如下所示的 RC 延迟。  

    此致、

    Diang