This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792RQMR Vbat 引脚触发问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414284/bq25792-bq25792rqmr-vbat-pin-fire-issue

器件型号:BQ25792

工具与软件:

您好!

我为4s5p 电池设计了一个充电/放电 PCB。 然而、BQ25792RQMR 的引脚22和23在我连接电池时会产生瞬间火花、它们会立即着火(如图所示)。 在图片中、您可以看到 BQ25792RQMR 的引脚22和23以及连接到这些引脚的100nF 电容器之间的区域已烧毁。 我正在寻找此问题的原因和/或您对解决方案的建议。 我是否应该使用元件进行保护?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:

    有。  EVM 原理图建议添加一个 TVS 二极管、以保护20V 速率 BAT/BATP 引脚免受4节串联电池热插拔处的电压振铃的影响。

    此致、

    Jeff